Cruiser Dual 2

Fotocamera da 5+5MP | Luce di avvertimento blu e rossa Visione notturna intelligente a colori | Doppio obiettivo ad ampia visuale | Algoritmo IMOU Mart: Algo Play

Protezione di 2 zone contemporaneamente

The Cruiser Dual 2 è dotata di un obiettivo fisso sulla parte superiore oltre al normale obiettivo PTZ, che consente di monitorare due aree alla volta.

Lente PT - Parcheggio

Lente PT - Ingresso

Obiettivo fisso - Parcheggio

Obiettivo fisso - Ingresso

Forte deterrente per gli intrusi

Cruiser Dual 2 è dotato di luci di avvertimento che emettono luce rossa e blu, in grado di proteggere la casa dagli intrusi e di costituire un deterrente maggiore rispetto a un normale avviso a luce bianca.

Combinazioni di lenti multiple per tutte le esigenze

3+3MP

Cruiser Dual 2 offre opzioni di combinazione di obiettivi da 3+3MP, in modo da poter scegliere la combinazione più adatta e conveniente per le vostre esigenze di sicurezza.

3+5MP

Cruiser Dual 2 offre opzioni di combinazione di obiettivi da 3+5MP, in modo da poter scegliere la combinazione più adatta e conveniente per le vostre esigenze di sicurezza.

5+5MP

Cruiser Dual 2 offre opzioni di combinazione di obiettivi da 5+5MP, in modo da poter scegliere la combinazione più adatta e conveniente per le vostre esigenze di sicurezza.

Illuminare la notte in modo smart

Cruiser Dual 2 è in grado di regolare diverse modalità di visione notturna in base alle vostre esigenze, sia che vogliate che la visione notturna rimanga sempre a colori, sia che vogliate la visione a colori solo in caso di eventi per risparmiare energia.

Modalità Smart

La telecamera passa automaticamente alla modalità a colori dalla modalità a infrarossi quando viene rilevato un movimento sospetto.

Modalità Full Color

Grazie ai faretti incorporati, la visione notturna è ora al massimo e a colori.

Modalità infrarossi

L'algoritmo IR avanzato fornisce immagini chiare in bianco e nero anche al buio.

Modalità Off

Disattivare tutte le modalità di visione notturna. Gli infrarossi e i riflettori sono tutti disattivati.

Le doppie lenti regolabili offrono una protezione a 360°

L'obiettivo inclinabile di Cruiser Dual 2 supporta una rotazione orizzontale di 0°-355° e verticale di 0°-90°, mentre l'obiettivo fisso supporta una rotazione orizzontale di 0°-260° e verticale di 0°-30° per proteggere la casa a 360°.

Rilevamento a doppio canale con IMOU SENSE®

IMOU SENSE® è un algoritmo Al sviluppato in proprio con il marchio lMOU. Ciascuna delle due lenti del Cruiser Dual 2 utilizza il proprio algoritmo, che non diminuisce la precisione a causa dell'aumento del numero di lenti, garantendo un aumento del 50% della precisione complessiva e fornendo i risultati del rilevamento entro 0,02 secondi.

Rilevamento accurato di persone e veicoli

Grazie a IMOU SENSE®, il nuovo sistema di rilevamento umano e dei veicoli AI è in grado di ridurre efficacemente i falsi allarmi causati dalle zanzare e dalle scosse degli alberi. Il raggio di rilevamento effettivo può raggiungere i 22 metri per le persone e i 44 metri per le auto, garantendo un rilevamento davvero "accurato".

Personalizzate la vostra matrice algoritmica con Algo Play

Tramite Algo Play è possibile scegliere e scaricare gli algoritmi desiderati per rendere il prodotto IMOU esattamente quello di cui si ha bisogno, e gli algoritmi verranno aggiornati e potenziati continuamente per migliorare la vostra esperienza.

Rilevamento di persone/veicoli
Rilevamento della linea di attraversamento uomo/veicolo
Rilevamento delle intrusioni nell'area uomo/veicolo
Rilevamento dell'ostruzione della lente
Guardia dei veicoli
Rilevamento del parcheggio vietato
Statistiche sul traffico
Altri algoritmi in fase di sviluppo

Protezione professionale per affrontare qualsiasi tempesta

Cruiser Dual 2 è in grado di contrastare la penetrazione della polvere e di affrontare senza problemi la pioggia e il vento, garantendo la massima sicurezza in ogni momento.

Connessioni più stabili con il Wi-Fi 6

Cruiser Dual 2 supporta il più recente standard Wi-Fi 6, in grado di aumentare significativamente la velocità di trasmissione e di rendere il trasferimento dei dati più stabile e sicuro.

Dissuade i visitatori indesiderati

Cruiser Dual 2 tiene d'occhio la vostra casa: quando qualcuno entra in casa, la sirena da 110 dB si attiva per scoraggiare il visitatore indesiderato.

Connettete la vostra casa da qualsiasi luogo

L'altoparlante e il microfono integrati con funzione di cancellazione dell'eco consentono di interagire con gli animali domestici e la famiglia da qualsiasi luogo.

Altre caratteristiche

Supporta una scheda SD da 256 GB

Compressione H.265 per registrazioni più lunghe

0,3s di notifica istantanea

Supporta NVR

Imou Protect - Aumenta la tua sicurezza

Imou Protect è un servizio in abbonamento in grado di potenziare i vostri prodotti IMOU con una tecnologia avanzata di cloud computing e di migliorare le vostre esperienze di sicurezza.

Archiviazione Cloud

Fino a 30 giorni di archiviazione illimitata della cronologia: d'ora in poi la sicurezza della vostra casa sarà nel vostro telefono.

Rilevamento AI potenziato

La potenza di supercalcolo nel cloud fornirà più di 200 volte la potenza di calcolo del chip integrato per tutte le telecamere. Inoltre, può amplificare i tipi di oggetti che possono essere rilevati. Grazie all'elevata precisione, non sarete disturbati da falsi allarmi.

Condivisione del dispositivo con più utenti

Condividere l'autorizzazione al controllo del dispositivo con più familiari o amici: con Imou Protect è possibile condividere il dispositivo con un massimo di 20 persone.