Ne perdez pas de vue vos objectifs ! L'Evolve2 85 vous permet de vous concentrer et de collaborer dans des conditions optimales. Donnez le meilleur de vous même !
Concentrez-vous n'importe où en un clin d'œil. Leader du marché, notre micro-casque professionnel bénéficie d'une technologie de pointe en matière de réduction de bruit active reposant sur notre tout dernier chipset numérique, ce modèle est conçu pour vous offrir une incroyable isolation sonore et ainsi vous permettre de retrouver instantanément le fil de vos pensées.
Il est temps de changer les règles du jeu. Voici le nouveau standard du micro-casque.
Désormais visible de tous les côtés, notre fonctionnalité busylight passe à la vitesse supérieure. Le voyant rouge s'allume automatiquement lorsque vous êtes en communication ou en réunion. Vous pouvez également l'activer vous-même en appuyant simplement sur un bouton. Lorsque vous êtes en plein travail, la fonctionnalité busylight vous permet de ne pas être interrompu.
Elle vous permet de rester concentré en toutes circonstances.



Ce micro-casque est doté de haut-parleurs de 40 mm puissants à faible impédance audio. L'association de notre dernier chipset numérique et du codec AAC permet de profiter d'un son incomparable.
Votre patience enfin récompensée avec une expérience audio que vous n'être pas près d'oublier.
Nous sommes conscients que la qualité sonore des appels est essentielle dans votre travail. C'est pourquoi nous avons décidé d'améliorer encore davantage les performances d'appel des casques de la gamme Evolve en alliant l'efficacité de 10 microphones (oui, 10 !) et de notre fameux chipset numérique, pour un son irréprochable à chaque utilisation.
Quand vos appels sont importants, la clarté du son l'est tout autant.



Nous avons réalisé des centaines de mesures biométriques, afin de créer le modèle idéal capable de s'adapter à toutes les tailles et morphologies. Nous y avons ensuite ajouté des coussinets d'oreilles à mémoire de forme, synonymes d'un confort exceptionnel, si confortable que vous en oublierez presque leur présence. Enfin, nous l'avons fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants.
Le résultat : un confort inégalé.

Le contenu de la boîte n'est que la partie visible de l'iceberg. Sachez que votre nouvel outil de travail est un véritable petit bijou de technologie qui garde une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. Des mises à niveau de firmware ainsi que des offres spéciales sont déjà prévues dans le futur.
Vous pensiez avoir tout vu, mais ce n'est que le début…