Portátil Latitude 7455

Diseñado para la IA

El primer Latitude con IA de última generación[1], y el primero con Windows 11 Arm®, cuenta con una potente IA y una velocidad y eficiencia excepcionales en un diseño Latitude de primera calidad. El Latitude 7455, que funciona con Snapdragon® X Elite, afronta sin esfuerzo las cargas de trabajo complejas y ofrece una batería con una duración revolucionaria.

Aumente la productividad con IA

Realización de tareas

Optimice su flujo de trabajo y aumente la productividad con una IA que resume correos electrónicos, analiza hojas de cálculo, redacta propuestas, crea presentaciones y mucho más. Con Microsoft 365[2] puede organizarse, colaborar y trabajar rápidamente.

Conexión

No hay necesidad de luces adicionales ni habitaciones insonorizadas: los nuevos efectos de Windows Studio[3] le ayudarán a mejorar el aspecto y el sonido. Voice Focus filtra el ruido de fondo y se asegura de que se le escuche. Esta función habilitada para la IA mejora la iluminación y elimina las distracciones, para que usted siempre sea el centro de atención.

Con Live Captions siempre estará conectado y nunca se perderá una conversación. Traduce instantáneamente[4] sus videollamadas o películas de cualquier aplicación o plataforma de vídeo creando subtítulos en inglés en tiempo real.

Búsqueda

Recall[5] utiliza indicaciones sencillas y lenguaje natural para analizar al instante las aplicaciones, los archivos, los correos electrónicos y los sitios web que ha consultado y recuperar el contenido exacto que está buscando.

La función Recall llegará mediante una actualización de Windows posterior al lanzamiento.

Rendimiento revolucionario con la tecnología de Snapdragon® X Elite

Snapdragon® X Elite de 12 núcleos con Dual Core Boost
Optimice cargas de trabajo exigentes con el procesador Snapdragon® X Elite, que ofrece un mayor rendimiento que los portátiles de la competencia sin Dual Core Boost[6].
GPU Qualcomm® Adreno™
Transmita, comparta y cree fácilmente desde cualquier lugar con gráficos impresionantes que cautivan.
NPU Qualcomm® Hexagon™
El chip dedicado para IA mejora la eficiencia en el uso de la energía, prolonga la duración de la batería y funciona de forma silenciosa. Admite 45 TOPS.

Hasta 22 horas

de reproducción de vídeo en local con QHD+[7].

Empieza una nueva era de IA

Los PC Windows más rápidos e inteligentes de la historia.[8]

Comunicación más clara

Mantenga el contacto y cumpla más objetivos con Microsoft Teams y Efectos de Windows Studio. Ahora puede eliminar las distracciones visuales y sonoras para mejorar la experiencia de las videollamadas.[9]

Compatibilidad

Windows 11 Arm®

Las plataformas de computación Snapdragon® ejecutan todas las versiones de Windows 11 Arm®.

Compatibilidad de aplicaciones

Da igual que se trate de productividad, navegadores, videoconferencias y colaboración o multimedia, las plataformas de computación Snapdragon® son compatibles con muchas aplicaciones[10] para que pueda mantener la movilidad y la productividad en todas las tareas.

Fácil de usar

Consulte todos los detalles

Trabaje con el espacio que se merece en una pantalla táctil de 16:10. Vea todo con claridad gracias a la resolución QHD+.

ComfortView Plus

ComfortView Plus cuenta con certificación TUV para reducir la dañina luz azul y proteger la vista mientras trabaja.

Oiga con claridad

Los altavoces cuádruples proporcionan un audio de gran calidad y evitan las interrupciones gracias a la reducción de ruido basada en IA.

Todo el mundo

Conéctese con sus compañeros desde cualquier lugar con Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7[11] y 5G opcional[12].

Diseño sofisticado

Con tan solo 16,90 mm y un diseño duradero de aluminio Titan Grey, nuestro portátil Latitude más compacto hasta la fecha[13] tiene un aspecto elegante y profesional desde cualquier ángulo.

Centrados en la sostenibilidad

Materiales de bajo impacto
Diseñado para ser sostenible con un chasis reciclado y de bajas emisiones[14], un 50 % de plástico reciclado tras consumo en la cubierta, un 30 % de plástico reciclado tras consumo en la caja del altavoz, el marco interior de la tapa, el reposamuñecas y la cubierta inferior[15] y un 15 % de acero reciclado en el soporte del panel táctil[16].
Este dispositivo se enviará con un 50 % de cobalto reciclado en la batería[17].
Innovación en materia de embalaje
Se suministra en un embalaje confeccionado con materiales reciclados o renovables en un 100 % y reciclable al 100 %[18].
Estándares altos
Cumple con exigentes estándares de eficiencia energética e impacto climático con la certificación ENERGY STAR® 8.0 y el registro EPEAT Gold con la denominación Climate+[19].

Acelere su éxito empresarial con Copilot y Windows 11 Pro

 
IA líder del sector. Ciberseguridad potente. Diseño empresarial.
Dominio de la multitarea con tecnología de IA para trabajar de otra manera con Windows 11 Pro. Obtenga mejores respuestas, aumente sus habilidades y optimice los flujos de trabajo sin esfuerzo gracias a funciones como Copilot en Windows[20]. Windows 11 Pro en los PC Dell incluye los últimos avances en seguridad e IA incorporados cómodamente en su sobremesa. Benefíciese hoy de la mejora de la eficiencia, el rendimiento y la seguridad gracias a la IA e innove para afrontar los nuevos retos del futuro.

Trabajo seguro en cualquier lugar

Proteger la identidad de los usuarios finales
Dell SafeID con TPM independiente, un chip de seguridad dedicado, mantiene las credenciales ocultas frente al malware. 
Mantener la integridad del BIOS
Con la seguridad integrada de Dell, la defensa enraizada en el BIOS mantiene el dispositivo protegido frente a las amenazas en constante evolución.
Salvaguardarse desde el primer arranque
Los rigurosos y vanguardistas controles de la cadena de suministro aseguran la integridad de los PC.

Puertos y ranuras

1. Opción de bandeja para tarjeta nano SIM externa[21]
2. USB 3.2 tipo A de 1.ª generación
3. Conector de audio universal
4. USB 4 tipo C® con DisplayPort 2.1 y suministro de energía
5. USB 4 tipo C® con DisplayPort 2.1 y suministro de energía
6. Tarjeta microSD

Dimensiones y peso

1. Altura: 16,90 mm (0,67 pulgadas)
    Peso: 1,44 kg (3,17 lb) [22]
2. Longitud: 223,75 mm (8,81 pulgadas) 
3. Anchura: 314 mm (12,36 pulgadas)
  1. Sobre la base de análisis de Dell, abril de 2024.
  2. Microsoft 365 no se incluye con la compra del sistema.
  3. Las funciones de próxima generación, incluida Studio Effects si se nombra o se muestra, dependen del hardware que haya en el momento del lanzamiento inicial y se instalarán a través de Windows Update cuando estén disponibles. La descarga es gratuita. Se aplican las tarifas del proveedor de servicios de internet. Los plazos de entrega de las funciones pueden variar según el dispositivo y el mercado. 
  4. De 44 idiomas a inglés. 
  5. Recall está optimizado para algunos idiomas (inglés, chino simplificado, francés, alemán, japonés y español). Existen limitaciones según el contenido y de almacenamiento. 
  6. Según una comparación de las velocidades máximas de CPU al trabajar en varios subprocesos de Snapdragon Elite X1E0-80-100 y X1E-78-100. Según análisis de terceros, con fecha de mayo de 2024.
  7. Duración de la batería para varios días, hasta 22 horas, probada en un Latitude 7455 con Snapdragon® X Elite, pantalla QHD+, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB. Pruebas realizadas por Dell Labs en mayo de 2024 con la aplicación Películas y TV de Microsoft. La duración real de la batería puede ser mucho menor que la indicada en los resultados de la prueba y varía según la configuración y el uso del producto, el software, la utilización, las condiciones de funcionamiento y la configuración de administración de energía, además de otros factores. Es posible que las configuraciones probadas no estén disponibles en todos los países o regiones en todo momento. La duración máxima de la batería disminuirá con el transcurso del tiempo. 
  8. Se aplica a la clase de dispositivos Copilot+. Datos basados en pruebas internas de Microsoft. 
  9. Requiere iniciar la sesión en una cuenta de Microsoft. 
  10. Para obtener más información sobre la compatibilidad de las aplicaciones con los procesadores Qualcomm Snapdragon®, consulta las preguntas frecuentes sobre PC basados en Windows ARM. 
  11. Los productos certificados para Wi-Fi 7 se lanzarán de acuerdo con el calendario de certificación de la Wi-Fi Alliance a lo largo de 2024. Wi-Fi 7 requiere la certificación más reciente de la Wi-Fi Alliance, un controlador de dispositivo con certificación Windows HLK, una actualización del hardware, una versión compatible del sistema operativo Windows y un router compatible. La conectividad Wi-Fi 7/6E (6 GHz) con Windows 11 es limitada y utilizará la generación anterior de Wi-Fi 6E/6 hasta que los controladores estén disponibles y la adopción del hardware se amplíe. El sistema operativo Ubuntu no es compatible con Wi-Fi 7 y, si se configura para Wi-Fi 7, funcionará a velocidades de Wi-Fi 6E/6. El router se debe adquirir por separado. La conectividad Wi-Fi 7/6E (6 GHz) solo está disponible en ciertas ubicaciones. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicios. La versión de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar en función del sistema operativo instalado en el equipo. 
  12. Banda ancha móvil sujeta a la suscripción a banda ancha del proveedor de servicios y al área de cobertura; se aplican cargos adicionales. Tecnología eSim sujeta a la disponibilidad del operador o proveedor de servicios regional y a la suscripción al plan de datos del proveedor de servicios; se aplican cargos adicionales. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicios.
  13. Sobre la base de análisis de Dell, abril de 2024. 
  14. Tapa diseñada con un 50 % de aluminio reciclado y un 50 % de bajas emisiones. La cubierta inferior y el reposamuñecas están fabricados íntegramente con aluminio de bajas emisiones. Según análisis internos, con fecha de mayo de 2024. 
  15. Datos basados en análisis internos, mayo de 2024. 
  16. Datos basados en análisis internos, mayo de 2024. 
  17. Según análisis internos, con fecha de mayo de 2024. Se aplica a la batería de 54 Wh. 
  18. Contiene un 93,8 % de contenido reciclado y un 6,2 % de materiales renovables. Los materiales sostenibles son fibras obtenidas mediante prácticas forestales sostenibles. Los porcentajes pueden variar ligeramente según la región. No incluye los artículos opcionales añadidos al pedido e incluidos en la caja. Los materiales del embalaje de papel se pueden reciclar a través de los servicios locales, donde estén disponibles. La bolsa del sistema está fabricada con plástico reciclado y se puede reciclar junto con otros plásticos finos. Consulte las directrices locales sobre reciclaje.
  19. Basado en análisis internos, con fecha de enero de 2024. Según las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en los países correspondientes. Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net (en inglés) para conocer el estado de registro y los distintos niveles.
  20. Los plazos de entrega y la disponibilidad varían en función del mercado y del dispositivo. Utilice Copilot con una cuenta de Microsoft o con protección de datos comerciales sin coste añadido. Para ello, inicie sesión en una cuenta profesional o educativa (ID de Microsoft Entra) con Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 o A5 para formadores, Empresa Premium y Empresa Estándar. Se ofrecerá a cada vez más usuarios de ID de Entra. 
  21. Disponible únicamente en configuraciones WWAN. 
  22. El peso puede variar según la configuración y los cambios en la fabricación.