1. Disponible en determinados productos Latitude serie 9000 y Dell Pro Premium. Datos basados en análisis de Dell de información pública, noviembre de 2024.
2. Datos basados en pruebas realizadas con el benchmark MobileMark 2025 para la duración de la batería en Dell Pro 16 Plus con tarjeta gráfica Intel U5-236V, 16 GB de RAM, SSD de PCle de 512 GB, pantalla FHD+ sin funcionalidad táctil de 300 nits, Windows 11 y batería de 55 Whr en diciembre de 2024. Para obtener más información sobre esta prueba de benchmark, visite www.bapco.com (en inglés). La duración real de la batería puede ser mucho menor que la indicada en los resultados de la prueba y varía según la configuración y el uso del producto, el software, la utilización, las condiciones de funcionamiento y los valores de administración de energía, además de otros factores. La duración máxima de la batería disminuirá con el transcurso del tiempo. El valor de vatios-hora especificado (Wh) no indica la duración de la batería.
3. Se probaron Dell Pro 16 Plus y Latitude 5550. Se compararon los resultados de duración de la batería para configuraciones similares (es decir, memoria, almacenamiento, pantalla, etc. iguales o similares), excepto para la CPU (Intel Core Ultra Series 2V frente a Intel Core Ultra Series 1) y la batería (55 Wh frente a 54 Wh). La duración corresponde a los resultados obtenidos a partir del benchmark MobileMark 2025 de pruebas de duración de la batería entre febrero de 2024 y diciembre de 2024. Para obtener más información sobre esta prueba de benchmark, visite www.bapco.com (en inglés). La duración real de la batería puede ser mucho menor que la indicada en los resultados de la prueba y varía según la configuración y el uso del producto, el software, la utilización, las condiciones de funcionamiento y los valores de administración de energía, además de otros factores. La duración máxima de la batería disminuirá con el transcurso del tiempo. El valor de vatios-hora especificado (Wh) no indica la duración de la batería.
4. Dell Pro 16 Plus se probó con una tarjeta gráfica Intel U5-236V UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCle de 512 GB, pantalla FHD+, Windows 1124H2 y batería de 55 Whr. Latitude 5550 se probó con una tarjeta gráfica Intel U5-135U UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCIe de 512 GB, pantalla FHD, Windows 1123H2 y batería de 42 Wh. Según las pruebas realizadas con el benchmark Cinebench R23 Single-Thread en diciembre de 2024.
5. Dell Pro 16 Plus se probó con una tarjeta gráfica Intel U5-236V UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCle de 512 GB, pantalla FHD+, Windows 1124H2 y batería de 55 Whr. Latitude 5550 se probó con una tarjeta gráfica Intel U5-135U UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCIe de 512 GB, pantalla FHD, Windows 1123H2 y batería de 42 Wh. Datos basados en pruebas realizadas con el benchmark Procyon AI Computer Vision - OpenVINO en diciembre de 2024.
6. Dell Pro 16 Plus se probó con una tarjeta gráfica Intel U7-266V UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCle de 512 GB, pantalla FHD+, Windows 1124H2 y batería de 55 Whr. Latitude 5550 se probó con una tarjeta gráfica Intel U7-165U UMA, 16 GB de RAM, SSD de PCIe de 256 GB, pantalla FHD, Windows 1123H2 y batería de 42 Wh. Según las pruebas realizadas con el benchmark 3DMark Night Raid en diciembre de 2024.
7. Datos basados en análisis internos de Dell, noviembre de 2024.
8. Las experiencias con Copilot+ PC requieren actualizaciones gratuitas. Las fechas varían según el dispositivo y la región.
9. Datos basados en análisis y pruebas internos, noviembre de 2024. McAfee Deepfake Detector que se ejecuta en dispositivos con procesadores Intel® Core™ Ultra serie 200V se comparó con los procesadores Intel® Core™ Ultra de la generación anterior. Los resultados pueden variar.
10. Frente a una relación de aspecto de 16:9.
11. Datos basados en pruebas internas de Dell, noviembre de 2024.
12. Imágenes en pantalla simuladas. Solo con fines ilustrativos.
13. La memoria DDR5, 4G LTE y RJ45 solo están disponibles en configuraciones con procesadores de la serie Intel Core Ultra 200U.
14. Los productos con certificación Wi-Fi 7 se implementarán de acuerdo con el programa de certificación Wi-Fi Alliance a lo largo de 2024. Wi-Fi 7 requiere la certificación Wi-Fi Alliance más reciente, un controlador de dispositivo certificado para Windows HLK, una actualización de hardware, una versión del sistema operativo Windows compatible y un router compatible. La conectividad Wi-Fi 7/6E (6 GHz) con Windows 11 es limitada y utilizará la generación anterior de Wi-Fi hasta que los controladores estén disponibles y la adopción del hardware se amplíe. El sistema operativo Ubuntu no será compatible con Wi-Fi 7 y funcionará a velocidades de Wi-Fi 6/6E cuando se configure para Wi-Fi 7. Es necesario adquirir el router por separado. La conectividad Wi-Fi 7/6E (6 GHz) solo está disponible en una selección de ubicaciones (en inglés). Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicios. La versión de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar en función del sistema operativo instalado en el equipo.
15. Se aplica a portátiles Dell Pro, Dell Pro Plus y Dell Pro Premium lanzados en 2025. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. Lee la información de la garantía para obtener instrucciones sobre el reemplazo de puertos.
16. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. Según las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en los países correspondientes. Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulta el nivel y el estado del registro en cada país en www.epeat.net (en inglés).
17. Datos basados en análisis internos, noviembre de 2024. Hasta un 98 % de plástico reciclado después del consumo en el marco de la batería, el marco del bisel, el marco interior de la cubierta superior, la cubierta inferior y la carcasa del altavoz; el 46 % de los protectores están hechos en goma de origen biológico, la carcasa del ventilador contiene un 28 % de plástico reciclado que, de otro modo, acabaría en el océano, y la batería de 45 Wh contiene un 80 % menos de cobalto. El uso de cobalto en la batería es un 80 % en la tecnología de baterías NCM en comparación con la tecnología de baterías LCO.
18. Contiene hasta un 93 % de contenido reciclado y hasta un 7,2 % de contenido renovable en forma de materiales obtenidos mediante prácticas forestales sostenibles. Excluye los elementos opcionales añadidos al pedido e incluidos en la caja.
19. Dell tiene los PC comerciales más seguros del mundo con características de seguridad integradas en un sistema operativo que nuestra competencia no puede igualar. Según análisis internos de Dell, octubre de 2024. Aplicable a PC con procesadores Intel. No todas las funciones están disponibles en todos los equipos. Algunas funciones requieren compras adicionales. Validado por Principled Technologies. A comparison of security features, abril de 2024.
20. Según análisis internos de Dell, enero de 2024. Los PC comerciales más fáciles de gestionar si se comparan las prestaciones de gestión de Dell Update Processes, las funciones de Dell Manageability Solution y las integraciones con soluciones de gestión de terceros, con los procesos de actualización, las funciones de las soluciones de gestión de sistemas y las integraciones con soluciones de gestión de terceros que ofrece la competencia. Soluciones de gestión de terceros (Microsoft Intune y Workspace ONE se adquieren por separado). A fin de admitir la gestión de sistemas fuera de banda, Intel vPro es una actualización adicional de la configuración del sistema.
21. Se aplica a la clase de dispositivos Copilot+. Datos basados en pruebas internas de Microsoft.
22. Requiere iniciar la sesión en una cuenta de Microsoft.
23. Solo disponible en configuraciones con reposamuñecas con lector de tarjeta inteligente.
24. Las dimensiones pueden variar según la configuración.
25. El peso puede variar según la configuración y los cambios en la fabricación.