Playset con drago ricco di azione
Playset con drago LEGO® NINJAGO®

Il set con il drago LEGO® NINJAGO® più grande di sempre include 6 minifigure e 6 draghi spirituali e consente ai bambini di 12+ anni di inscenare incredibili avventure ninja.

Lanciati in alto nei cieli!
Fai un giro sul Drago Sorgente del Movimento

Un fantastico regalo di compleanno per i bambini che amano le avventure ninja e desiderano ricreare le emozionanti scene della seconda stagione del programma televisivo NINJAGO® La rivolta dei draghi.

Pronto per il combattimento!

Il fantastico drago è dotato di testa e collo snodabili per battaglie divertenti.

Vola in battaglia!

I fan dei ninja possono mettere le grandi ali del drago in diverse pose incredibili.

Sella-trono

Sulla schiena del drago c’è una grande sella-trono in cui i bambini possono posizionare una minifigure prima di raccontare le storie di NINJAGO®.

6 Minifigure NINJAGO®

Il set di gioco ninja include i guerrieri ninja Kai, Wyldfyre e Arin, più i cattivi Lord Ras, Jordana e un Guerriero Maschera del Lupo, tutti dotati di armi accessorie.

Un emozionante modo di costruire
Entra in un mondo digitale di costruzioni

L’app LEGO® Builder guida i bambini in un’avventura di costruzione intuitiva. Salva i set, tieni traccia dei progressi e ingrandisci e ruota i modelli 3D per una visione completa durante la costruzione.

Parti per avventure ancora più grandi
Altri fantastici set LEGO® NINJAGO® da collezione

I bambini possono combinare il Drago-Sorgente del Movimento con altri set NINJAGO® (disponibili separatamente) per ricreare le scene più grandi della stagione 2 della serie televisiva NINJAGO La rivolta dei draghi.

Mech drago titanio di Cole

Mech giocattolo altamente snodabile dotato di ali di drago e di una grande spada, più la minifigure di Mech Cole.

Cingolato del Team Ninja

Questo set 4 in 1 LEGO® NINJAGO® con 6 minifigure consente ai bambini di ricreare l’azione con un grande veicolo o di separarlo in 4 veicoli più piccoli.