Transformers One - Robot Battlers, assortimento di action figure Transfromers One

Allarga la tua collezione Transformers One con l'assortimento Battling Figures! Queste figure da 11,5 cm si trasformano da robot a modalità alternativa in pochi passaggi. La conversione semplice le rende perfette per i fan più piccoli dei Transformers. In questo assortimento potrai trovare i personaggi più amati del film come Bumblebee/B-127, Sentinel Prime, Alpha Trion, Starscream o Elita-1. Posiziona le action figure sulla Base di Battaglia e inserici le dita negli appositi buchi per iniziare un combattimento e far fare alle action figure movimenti fantastici! Quando un'action figure viene fatta cadere dalla base, perde la battaglia. Le action figure presenti in questo assortimento hanno testa, braccia e gambe articolate per pose straordinarie. Oltre alla base di Base di Battaglia, la confezione include anche un accessorio che si attacca in modalità robot. I giocattoli ispirati al film "Transformers One" sono regali fantastici per bambini e bambine dai 6 anni in su. Transformers One racconta le origini di Optimus Prime e Megatron, acerrimi nemici una volta legati come fratelli, che hanno cambiato il destino di Cybertron per sempre.
Le action figure Robot Battlers Transformers si trasformano da robot a modalità alternativa, proprio come i personaggi del film. Scopri questo fantastico gioco 2-in-1 
Inserisci le dita nelle apposite fessure presenti nella Base di Battaglia, per vivere emozionanti sfide tra robot. Combatti contro altre figure Robot Battlers e vinci facendo cadere l'avversario dalla base (action figure vendute separatamente, soggette a disponibilità).
Queste figure Transformers passano dalla modalità robot alla modalità alternativa in pochi passaggi. La conversione è molto semplice così anche i bambini più piccoli possono divertisi con le action figure Robot Battlers.
Oltre alla base, potrai trovare anche un accessorio speciale per vincere le tue sfide. Le action figure sono flessibili così da poter assumere pose epiche.