Conçu pour optimiser votre flexibilité. Une qualité d'appel sans fil supérieure pour travailler où que vous soyez.
Si vos exigences en matière de qualité audio sont élevées, votre équipement doit être à la hauteur. C'est ici qu'un casque audio professionnel, sans compromis, peut faire toute la différence. Nous avons décidé d'améliorer encore davantage les performances d'appel des casques de la gamme Evolve en alliant l'efficacité de trois microphones puissants et professionnels intégrés, implantés de façon stratégique, avec notre dernier chipset numérique et notre nouvelle technologie de traitement du signal. Nous obtenons ainsi un son irréprochable à chaque utilisation.
La qualité des appels n'est pas seulement exceptionnelle. Elle définit un nouveau standard.
Notre objectif de satisfaction client n'a pas été facile à atteindre. Evolve2 65 fonctionne sur toutes les principales plateformes certifiées UC afin de faciliter le travail en équipe.
Si vous utilisez Microsoft Teams, vous pourrez en exploiter tous les avantages grâce à notre variante dédiée à cette plateforme.
Nous avons utilisé notre laboratoire acoustique de pointe pour simuler un environnement de bureau bruyant, avec une bande son reprenant des conversations de bureau diffusée par un haut-parleur dans une tête factice. Nous avons ensuite testé chaque produit de la même manière que la bande son de bureau, en enregistrant les performances du microphone pour montrer à la personne à qui l'on parle ce qu'elle entendrait.
Malgré les variations naturelles des performances, notre Evolve2 65 s'est toujours classé en tête*.
*Tests effectués dans un laboratoire acoustique Jabra. Les performances réelles peuvent varier.
Reposant sur notre tout dernier chipset numérique, ce micro-casque est doté de haut-parleurs de 40 mm puissants à faible impédance audio. Evolve vous permet d'apprécier vos musiques préférées tout en travaillant. Avec Evolve2, nous élevons la qualité audio vers de nouveaux sommets.
Il s'agit d'un micro-casque professionnel totalement inédit.
Que vous travailliez dans un bureau ou que vous soyez en déplacement, les bruits de fond peuvent sérieusement perturber votre concentration. Posez votre casque Evolve2 65 sur vos oreilles et écoutez le silence s'installer autour de vous. Les coussinets d'oreille isolants en mousse, de forme ovale et les écouteurs révolutionnaires inclinés, jouent pleinement leur rôle en vous isolant efficacement des bruits extérieurs et en offrant une réduction de bruit passive remarquable, comme vous n'en avez encore jamais fait l'expérience.
Goûtez au plaisir du silence en toutes circonstances.
Désormais visible sous tous les angles, notre fonctionnalité busylight passe à la vitesse supérieure. Le voyant rouge s'allume automatiquement lorsque vous êtes en communication ou en réunion. Vous pouvez également l'activer vous-même en appuyant simplement sur un bouton. Lorsque vous êtes en plein travail, la fonctionnalité busylight visible sur tous les angles, vous permet de ne pas être interrompu.
Elle vous permet de rester concentré en toutes circonstances.
Busylight désactivé
Voyant Busylight ALLUMÉ
Que vous soyez en réunion, en déplacement ou à la maison, il est bon de savoir que votre micro-casque peut tenir le rythme. Celui-ci exploite notre toute dernière technologie en matière de batterie et notre incroyable chipset, pour vous permettre de bénéficier d'une autonomie de 37 heures*.
En cas d'imprévu, vous pourrez toujours compter sur la base de charge fournie.
Nous avons cherché à concevoir un micro-casque sans fil si confortable que vous-en oublierez même que vous le portez. Nous avons réalisé des centaines de mesures biométriques afin de créer le modèle parfait. Nous avons ensuite ajouté des coussinets d'oreilles en mousse à mémoire de forme qui s'adaptent naturellement à votre morphologie. Enfin, nous l'avons fabriqué à partir de matériaux haut de gamme résistants.
L'une des qualités premières d'un micro-casque est de savoir se faire oublier.
Le contenu de la boîte n'est que la partie visible de l'iceberg. Sachez que votre nouvel outil de travail est un véritable petit bijou de technologie qui garde une bonne longueur d'avance sur ses concurrents. En vue de prendre de l'avance, des mises à niveau de firmware ainsi que des offres spéciales sont déjà prévues.
Vous pensiez avoir tout vu, mais ce n'est que le début…
Visualisez, gérez, contrôlez et mettez à jour tous vos appareils en un seul endroit, avec Jabra Plus. Notre plateforme de gestion des appareils tout-en-un offre à vos équipes la possibilité de travailler efficacement, avec un minimum d'interruptions ou de perturbations, partout dans le monde.