Tradición preparada para el futuro

Lo clásico se funde con lo moderno en estos sistemas de escritorio potentes, inteligentes, elegantes y todo en uno. Fáciles de manejar y energéticamente eficientes, la serie de desktops y All-in-One Lenovo ThinkCentre Neo son ideales para el puesto de trabajo moderno, esté donde esté.
Fabricados con tecnología y materiales respetuosos con el medio ambiente, incluido el embalaje de plástico reciclado, estos computadores pequeños y baratos son todo lo que necesita una empresa con visión de futuro.

Sistemas informáticos ecológicos y avanzados

Equipada con los últimos procesadores Intel® Core™ y refrigerada por Intelligent Cooling Engine (ICE) 5.0, la serie de computadores pequeños ThinkCentre Neo ofrece un rendimiento óptimo allí donde tengas que trabajar. Fabricada con contenido reciclado posconsumo y materias primas sin pintura, también cuenta con reconocidas credenciales ecológicas, como la eficiencia energética y el bajo nivel de ruido.

ThinkCentre Neo 50s (Intel)
Productivo, eficiente energéticamente y adaptable

Gracias al último procesador Intel® Core™ de 12va generación, unido a una amplia memoria y capacidad de almacenamiento, ThinkCentre Neo 50s (Intel) es un sistema de formato pequeño realmente funcional y potente. Diseñada para aumentar la productividad, además de adaptable y ampliable. Es muy eficiente desde el punto de vista energético, utiliza materiales reciclados y viene con muchas credenciales ecológicas opcionales. La seguridad es otra ventaja, con medidas integradas para la protección de datos y del dispositivo

La retroiluminación del teclado y algunos puertos/ranuras pueden ser opcionales o variar; colores sujetos a disponibilidad

Características

Las características de cada producto pueden variar según el país de adquisición del mismo, por lo que la siguiente descripción no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Te invitamos a revisar las características específicas para cada producto antes de realizar la compra online en la sección 'Ver Modelos' de esta misma página, o con un asesor de ventas si es en una tienda física.

Aprovecha el momento, día tras día

Aprovecha el rendimiento verdaderamente receptivo y potente de la ThinkCentre Neo 50s (Intel). Con el último procesador Intel® Core™ de 12va generación, reforzada por una memoria DDR4 de hasta 64 GB y una amplia capacidad de almacenamiento en HDD y SSD, este sistema de sobremesa de reducido tamaño se apresurará a realizar cualquier tarea, aumentando los niveles de productividad en un abrir y cerrar de ojos.

Lo ecológico es la nueva vanguardia

Sin pintura y fabricada con contenido reciclado (85 % de contenido posconsumo), este sistema de sobremesa ThinkCentre, que ahorra espacio, se entrega en un embalaje de plásticos de origen marino, lo que amplía su sostenibilidad y durabilidad. Además, cuenta con o

Merece la pena tener una buena conexión

El diseño de la ThinkCentre Neo 50s (Intel), además de su fácil instalación en cualquier lugar, favorece el acercamiento a los compañeros, trabajen desde donde trabajen. Está equipada con puertos USB de alta velocidad, como el USB 3.2, además de puertos VGA, DisplayPort y HDMI 2.0 opcionales. Por eso, ya sea para conectarse a otros dispositivos o para colaborar en línea, todo es fluido y rápido.

No se calienta, le eches lo que le eches

Con nuestra tecnología Intelligent Cooling Engine (ICE) 5.0, el rendimiento del sistema se optimiza según la carga de trabajo, y favorece una excelente eficiencia energética con más de 40 kwh de ahorro de energía anual por unidad. Además, la ThinkCentre Neo 50s (Intel) presenta tres modos óptimos para diferentes espacios de trabajo, como oficinas, restaurantes o fábricas

Ampliable y adaptable

Fácil de actualizar y ampliar, la ThinkCentre Neo 50s (Intel) se puede adaptar para satisfacer tus necesidades informáticas actuales y futuras. Las ranuras PCIe ofrecen espacio suficiente para añadir más tarjetas gráficas o capacidad de almacenamiento. Si añades un cable inteligente opcional, puedes conectar con otra PC y aprovechar la capacidad de almacenamiento adicional opcional mientras trabajas sin problemas entre dos dispositivos.

Segura de dentro afuera

Diseñada pensando en la seguridad, la ThinkCentre Neo 50s (Intel) cuenta con un chip dTPM 2.0 para codificar tus datos. Está integrada con ThinkShield, seguridad integral personalizable para tu PC y tus archivos confidenciales. También puedes utilizar un clip de cable inteligente (opcional), y una presilla de candado o una ranura de bloqueo Kensington™ para impedir la sustracción física. Además, la Protección Smart por USB evita la transferencia de datos entre dispositivos USB.
1. Opcional: Unidad de disco óptico
2. Botón de encendido
3. Micrófono
4. Toma combinada para auriculares y micrófono
5. USB 3.2 de 1.ª generación
6. USB-C 3.2 1.ª generación
7. Salida de línea de audio
8. HDMI
9. DisplayPort
10. VGA
11. RJ45
12. USB-A 2.0
13. USB tipo A 3.2 de 1.ª gen.
14. Opcional: VGA
15. Entrada de alimentación
16. Ranura para candado de seguridad Kensington
17. Primer puerto serie (opcional)
18. Segundo puerto serie (opcional)
19. Opcional: HDMI