Banner

¿Buscas una silla cómoda que cuide la postura correcta durante muchas horas de sesiones de juego frente al ordenador? Te presentamos la Genesis Nitro 720. Silla gaming universal con elementos ajustables, fabricada íntegramente en cuero duradero y ecológico. Olvídate de los dolores corporales con Genesis Nitro 720 y céntrate en lo que realmente importa.

Silla de juegos universal

Comodidad en cualquier situación

Genesis 720 es una respuesta a las necesidades de los jugadores que luchan no sólo contra el dolor de espalda, sino también contra una postura incorrecta mientras juegan. Un amplio asiento relleno de espuma resistente a la deformación y un duradero respaldo perfilado son dos elementos clave de la silla a los que hemos prestado especial atención. Todo ello para proporcionarle un confort total, sin la presión y el dolor que tanto afectan a su concentración y a sus resultados en el juego. 

Dolor de espalda

Recuéstese y relájese

El respaldo totalmente ajustable es una gran ventaja de la Genesis Nitro 720. Le permite cambiar rápidamente la posición de la columna vertebral. No sólo es bueno para su salud, sino también muy cómodo y agradable. Le permitirá relajarse, así como relajar la espalda mientras se toma un descanso del juego.

La Genesis Nitro 720 es una de las mejores máquinas del mercado.

Tus manos en perfecta posición

Los reposabrazos 3D se han convertido en un elemento indispensable de Genesis Nitro 720. Puedes ajustar fácilmente su altura, extensión y dirección. ¿Confort y comodidad? Puedes contar con ello gracias a su suave acabado.

Cuidar su salud

¿Desea descansar cómodamente la cabeza? El cojín blando incluido en el color de la silla te permitirá hacerlo. Además, la almohada lumbar se encargará de colocar correctamente la parte inferior de la columna vertebral, una parte del cuerpo que está especialmente expuesta al dolor.

Cuidado con la espalda

Siéntate como quieras

Le encantará la versatilidad de la Genesis Nitro 720. Debe sus propiedades a elementos totalmente ajustables. Además de la función de inclinación del respaldo y el ajuste del reposabrazos, también puede ajustar fácilmente la altura del asiento a su propia altura y a la del escritorio. El mecanismo de balanceo proporciona un confort adicional, relajando y estimulando los músculos existentes de forma más fácil que nunca.

Estable y duradero

Sabemos lo importante que es la resistencia. Gracias a ella, podrá disfrutar de la silla durante muchos años. Por eso la Genesis Nitro 720 está equipada con una base metálica de 5 brazos. También nos hemos ocupado de reforzar el asiento. En lugar de las soluciones tradicionales, hemos utilizado fuertes cinturones de soporte, lo que significa que usted no tiene que preocuparse por el hecho de que el asiento u otros elementos pierdan sus propiedades.

Silla Nitro 720

Material blando

La silla de juego Genesis Nitro 720 está revestida de cuero ecológico de tacto agradable. Este material no sólo es duradero, sino que también ayuda a mantener la silla limpia mucho más fácil que sus homólogos tradicionales hechos de material.

Piel

Más allá de la suavidad

Mueve la Genesis Nitro 720 con facilidad gracias a las ruedas CareGlide de 60 mm, recubiertas con una capa especial que evita arañazos en el suelo y proporciona un movimiento suave en cualquier superficie.

La Genesis Nitro 720 es una silla de ruedas con un diseño elegante y elegante.