1. D’après des tests internes réalisés par Dell en novembre 2024.
2. Prix CES Innovation Awards décernés d’après les descriptifs fournis aux juges. La Consumer Technology Association (CTA) ne vérifie pas l’exactitude des informations fournies, ni des annonces faites par les candidats. Aucun test n’est effectué sur les produits auxquels le prix est décerné.
3. Disponible sur certains produits Latitude série 9000 et Dell Pro Premium. D’après une analyse réalisée par Dell à partir de données accessibles au public, en novembre 2024.
4. D’après une analyse interne réalisée en novembre 2024. Le cobalt recyclé concerne les batteries 40 Wh et 60 Wh. Plastique recyclé post-consommation : 98 % dans le cadre de la batterie, 50 % dans le panneau et 30 % dans le boîtier des haut-parleurs.
5. Cette fonctionnalité permet de prolonger l’autonomie de la batterie de près de 3,69 heures. D’après une analyse interne réalisée en novembre 2024.
6. Par rapport à la génération précédente. D’après une analyse réalisée par Dell à partir de données accessibles au public, en novembre 2024.
7. L’autonomie de la batterie est de 21 heures et 10 minutes lorsqu’il est doté d’un processeur Intel U5-125U, de 16 Go de RAM, d’un disque SSD PCIe de 256 Go, d’un écran FHD non tactile de 400 cd/m², de Windows 11 et d’une batterie de 60 Wh. D’après les tests d’évaluation MobileMark 2025 sur l’autonomie de la batterie réalisés en décembre 2024. Pour en savoir plus sur ce test d’évaluation, consultez le site www.bapco.com (en anglais). L’autonomie réelle de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats des tests et varie en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du temps.
8. Dell Pro 14 Premium et Latitude 7450 testés. Les résultats relatifs à l’autonomie de la batterie ont été comparés à des configurations similaires (par exemple, mémoire, stockage et écran identiques ou similaires), sauf pour le processeur et la batterie (augmentation de la capacité de 3 Wh par rapport à la génération précédente). D’après les tests d’évaluation MobileMark 2025 sur l’autonomie de la batterie réalisés en décembre 2024. Pour en savoir plus sur ce test d’évaluation, consultez le site www.bapco.com (en anglais). L’autonomie réelle de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats des tests et varie en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du temps.
9. Dell Pro 14 Premium testé avec Intel U7-266V, carte graphique ARC, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 60 Wh. Latitude 7450 Ultralight testé avec Intel U7-165U, carte graphique UMA, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 57 Wh. D’après les tests d’évaluation Cinebench R23 réalisés en décembre 2024.
10. Dell Pro 14 Premium testé avec Intel U7-266V, carte graphique ARC, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 60 Wh. Latitude 7450 Ultralight testé avec Intel U7-165U, carte graphique UMA, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 57 Wh. D’après les tests d’évaluation Procyon AI Computer Vision - OpenVINO réalisés en décembre 2024. Score réel : 3,46x.
11. Dell Pro 14 Premium testé avec Intel U7-266V, carte graphique ARC, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 60 Wh. Latitude 7450 Ultralight testé avec Intel U7-165U, carte graphique UMA, 16 Go de RAM, disque SSD PCIe de 256 Go, écran FHD+ non tactile de 400 cd/m², Windows 11 et batterie de 57 Wh. D’après les tests d’évaluations 3DMakr Night Raid Overall réalisés en décembre 2024.
12. D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2024.
13. Les expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites. Le calendrier varie selon l’appareil et la région. Voir aka.ms/copilotpluspcs (en anglais).
14. Le calendrier varie selon l’appareil et la région. Voir aka.ms/copilotpluspcs.
15. D’après une analyse et des tests internes, novembre 2024. L’outil Deepfake Detector de McAfee exécuté sur des appareils dotés de processeurs Intel® Core™ Ultra 200V a été comparé aux processeurs Intel® Core™ Ultra de la génération précédente. Les résultats peuvent varier.
16. Les icônes de collaboration ne sont visibles que lors des appels Zoom ou Microsoft Teams. Les plateformes de visioconférence compatibles sont susceptibles de changer.
17. S’applique aux ordinateurs portables Dell Pro, Dell Pro Plus et Dell Pro Premium lancés en 2025. D’après une analyse interne réalisée en novembre 2024. Lisez les informations de garantie pour obtenir des instructions de remplacement des ports.
18. D’après une analyse interne réalisée en novembre 2024. D’après des distinctions EPEAT Climate+ obtenues dans tous les pays applicables. Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d’un pays à l’autre. Consultez le site www.epeat.net (en anglais) pour obtenir des informations sur l’état et le statut de la certification.
19. D’après une analyse interne réalisée en novembre 2024. Plastique recyclé post-consommation : 98 % dans la structure de la batterie, 50 % dans le cadre d’écran et 30 % dans le boîtier des haut-parleurs ; cobalt recyclé : 50 % dans la batterie du PC (40 Wh et 60 Wh) ; magnésium recyclé : 90 % dans le capot supérieur, le repose-poignets et le capot inférieur ; plastique biosourcé : 46 % dans les parties renforcées.
20. Contient jusqu’à 94,3 % de matériaux recyclés et jusqu’à 5,9 % de matériaux renouvelables sous la forme de matériaux issus de forêts gérées durablement. À l’exclusion des éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans la boîte.
21. D’après une analyse interne réalisée par Dell en octobre 2024. S’applique aux PC équipés de processeurs Intel. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les PC. Certaines fonctionnalités sont vendues séparément. Validé par Principled Technologies. Comparaison des fonctions de sécurité, avril 2024.
22. D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2024. Les PC professionnels les plus faciles à gérer : comparaison des fonctionnalités de gestion des systèmes des processus Dell Update, des fonctionnalités de Dell Manageability Solution et des intégrations avec des solutions de gestion tierces par rapport aux fonctionnalités et intégrations concurrentes équivalentes. Les solutions de gestion tierces, comme Microsoft Intune et Workspace ONE, sont vendues séparément. Intel vPro, pour prendre en charge la gestion des systèmes hors bande, est une mise à niveau supplémentaire de la configuration système.
23. S’applique à la classe d’appareils Copilot+. D’après des tests internes réalisés par Microsoft.
24. Nécessite une connexion à un compte Microsoft.
25. Disponible uniquement sur les configurations avec 5G.