Ariete 4623 Airy Fryer Dual, Friggitrice ad aria con doppio cestello, 1700 W, Capacità 8L, 3 Funzioni di cottura, Pannello digitale LED Touch, 8 programmi preimpostati, Timer, 2 cestelli, Nero

Per una doppia quantità e un doppio gusto!

Con la friggitrice ad aria Airy Fryer Dual puoi friggere qualsiasi pietanza in doppia quantità, utilizzando un solo cucchiaio di olio per ottenere fritture sane e gustose allo stesso tempo. Grazie ai 2 cestelli separati, 4 L per uno, con Airy Fryer Dual di Ariete potrai cuocere fino a 3,4 kg di patatine fritte in una sola volta! Patatine fritte, ma non solo, anche crocchette, pesce, carne e tanti altri alimenti impanati, sia surgelati e pronti da friggere, che freschi e appena impanati, grazie a 8 programmi preimpostati.

Come funziona la friggitrice ad aria?

La friggitrice ad aria cuoce grazie all’aria ad alta temperatura, regolabile da 35°C fino a 200°C, che circola alla massima velocità e a 360° all’interno della camera di cottura e garantisce una distribuzione uniforme del calore al suo interno. E’ proprio l’aria calda che consente una cottura omogenea delle pietanze e la formazione di una croccante crosticina all’esterno, che non ha niente da invidiare alla frittura tradizionale. Grazie all’aria calda, non ci sarà bisogno di aggiungere tanto olio per ottenere un fritto gustoso, perché ne basterà un semplice cucchiaio, in questo modo porterai in tavola cibi più leggeri, ma gustosi per tutta la famiglia.

Puoi cuocere due pietanze diverse contemporaneamente oppure cuocere una pietanza in grandi quantità dividendola nei 2 cestelli con la funzione Dual Cook.
Per cene e pranzi a base di diverse pietanze, non preoccuparti delle tempistiche: con la funzione Sincronizza puoi cucinare 2 piatti diversi e far sì che siano pronti nello stesso momento.

La friggitrice ad aria Airy Fryer Dual è facile da pulire grazie ai cestelli estraibili antiaderenti e ha un basso impatto ambientale, perché non produce olio esausto, che rappresenta uno dei rifiuti che si smaltiscono più difficilmente in circolazione.
00:00
00:00
Fritto con un solo cucchiaio di olio
La frittura piace veramente a tutti, grandi e bambini, ma non sempre rappresenta un’opzione salutare per tutta la famiglia. Friggere con l’olio infatti aumenta la quantità di grassi saturi presenti nei cibi, rendendoli molto calorici e difficilmente digeribili. La frittura ad aria evita l’utilizzo di olio (ne basterà un solo cucchiaio!) ma senza rinunciare alla croccantezza tipica della frittura
Friggi senza odori in casa
Frittura sì, cattivi odori no! Con la friggitrice ad aria Airy Fryer Dual friggi qualsiasi alimento, senza fumo e senza lasciare un fastidioso odore di fritto in casa tipico delle friggitrici ad olio. L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno della friggitrice ad aria, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori
Multifunzione
Friggi come piace a te e alla tua famiglia. Con la funzione Dual Zone, Dual Cook e Sincronizza puoi decidere se cuocere doppie quantità, due pietanze diverse contemporaneamente oppure due pietanze diverse pronte nel solito momento
3,4 kg di patatine fritte
Se hai voglia di patatine fritte ma leggere, la friggitrice ad aria è indispensabile. Otterrai tutta la croccantezza delle patatine fritte in olio, sia in versione chips tagliando delle fette sottili di patate fresche, che in versione stick, friggendo ad aria le patatine surgelate cotte ad aria, perché risulteranno croccanti come quelle fritte in olio.
Frittura per ogni palato
Dal pesce alle verdure, dalle patatine agli impanati, per cene in famiglia e con amici soddisfa ogni gusto preparando pietanze diverse in un unico momento. Imposta per ogni cestello la temperatura e il timer e le due pietanze saranno pronte nello stesso momento
Per un fritto più leggero
La camera ad aria di Airy Fryer Dual abbraccia il cibo a 360° e crea le tue pietanze preferite, dolci e salate, senza grassi aggiunti

Scheda tecnica

Potenza1700 Watt
Capacità serbatoio8 L
Timerfino a 60 minuti
Dimensioni prodotto38.50 cm x 31.50 cm x 35.50 cm
Peso prodotto11 Kg