Gamme à usage professionnel

Les moniteurs Philips répondent aux besoins des professionnels polyvalents et dynamiques d'aujourd'hui, grâce à une large gamme de solutions innovantes conçues pour optimiser la productivité, offrir des images réalistes, améliorer le bien-être et protéger l'environnement.
Business Monitor

Moniteur LCD avec webcam Windows Hello

Fiable et essentiel
Le moniteur Philips S-line est conçu pour vous permettre de travailler confortablement et de manière productive au quotidien. Son cadre sans bord sur 3 côtés et sa dalle FHD nette offrent une image plus nette et large. La webcam rétractable avec Windows Hello est performante et pratique.
Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Écran 16:9 HD 1080p pour des images plus nettes
La qualité d'image fait toute la différence. Les écrans normaux permettent d'obtenir la qualité, mais vous attendez plus. Cet écran présente la qualité HD 1080p à une résolution de 1920 x 1080. Avec le HD 1080p pour des détails nets, associé à une haute luminosité, un contraste incroyable et des couleurs réalistes, vous pouvez vous attendre à une image plus vraie que nature.
SmartImage prérègle des modes d'image optimisés et faciles à utiliser
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, Jeux, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de réduire nettement vos factures d'électricité. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
Connexion sécurisée avec une webcam rétractable
La webcam sécurisée et innovante de Philips sort lorsque vous en avez besoin, puis réintègre le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle est équipée de capteurs avancés permettant l'utilisation de la reconnaissance faciale Windows Hello, pour une connexion aux appareils Windows en moins de 2 secondes, ce qui est 3 fois plus rapide qu'un mot de passe.
Confort oculaire certifié TUV pour réduire la fatigue oculaire
L’écran de Philips répond à la norme de confort oculaire TUV Rheinland pour prévenir la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l’ordinateur. Avec la certification de confort oculaire TUV, les écrans de Philips assurent un affichage sans scintillement en mode bleu faible, sans reflets dérangeants, ainsi qu’un grand angle de visionnement et moins de réduction de la qualité d'image sous différents angles, et les designs de supports ergonomiques offrent une expérience de visionnement idéale. Gardez vos yeux en santé et augmentez votre productivité au travail.
Mode LowBlue qui protège les yeux pendant que vous travaillez
Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.
Haut-parleurs intégrés pour un encombrement réduit
Deux haut-parleurs sont intégrés au dispositif d'affichage. Selon le modèle, les haut-parleurs peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou invisibles et dirigés vers le bas, le haut ou l'arrière.
Conçu pour répondre aux normes environnementales
Conçu pour la durabilité et la réduction des coûts d’exploitation, ce moniteur est conforme aux normes environnementales telles qu’Energy Star, EPEAT et la certification TCO. Pour plus d’informations sur l’homologation, veuillez consulter le site d’Energy Star (https://www.energystar.gov/), d’EPEAT (https://www.epeat.net/) et de la certification TCO (https://tcocertified.com/).
Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free
La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.
La base SmartErgo offre des réglages ergonomiques conviviaux
Le SmartErgoBase est une base de moniteur qui offre un confort d'affichage ergonomique et qui permet d'organiser les câbles. La base peut pivoter, s'incliner et pivoter à différents angles pour assurer un confort maximal. Le support à hauteur réglable garantit un niveau de visionnement optimal, réduisant les contraintes physiques d'une longue journée de travail, tandis que la gestion des câbles réduit l'encombrement et garde l'espace de travail propre et professionnel.
Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier