Sogni di preparare una cena completa per tutta la famiglia senza dover accendere il forno tradizionale e aspettare ore?
Air Fryer Vertical Duo è la friggitrice ad aria doppia verticale che con il suo innovativo design a "torre", ti offre una capacità di 11 Litri occupando il 40% di spazio in meno nella tua cucina rispetto alle classiche friggitrici a doppio cestello orizzontali. E’ come avere due forni, uno sopra l’altro. Con soli 26 cm di larghezza si infila in qualsiasi angolo, lasciandoti spazio libero per tagliare, impastare e creare rispetto alle tradizionali friggitrici ad aria orizzontali. I due cestelli da 5,5L (11L totali) permettono di cucinare su 4 livelli di cottura contemporaneamente sulle apposite griglie.
Air Fryer Vertical DUO dispone di 2 funzioni intelligenti:
Funzione SYNC: Sincronizza la fine del tempo di cottura. Anche se i due cestelli hanno tempi e temperature diverse, la friggitrice farà in modo che tutto sia pronto nello stesso istante. Niente più cibo freddo in tavola!
Funzione DUAL: Copia le impostazioni su entrambi i cestelli per grandi quantità dello stesso piatto, ideale per famiglie numerose!
Grazie alle ampie finestre trasparenti e la luce interna avrai pieno controllo sulla cottura delle tue pietanze. Con Air Fryer Duo è possibile preparare grandi quantità di cibo: riesce a cuocere un pollo intero fino a 1,5kg. Inoltre è un’ottima soluzione per essiccare gli alimenti grazie alla temperatura regolabile da 60 fino a 200 gradi.


Il design verticale e la capacità XXL di Air Fryer Vertical Duo permettono di avere maggiore spazio in cucina, riducendo l’ingombro fino al 40% rispetto alle friggitrici doppie orizzontali, ideale per chi ha spazio limitato ma non vuole rinunciare alle grandi quantità di pietanze nei due cestelli verticali da 5,5L

Quante volte le patatine sono pronte ma l'hamburger è ancora crudo? La funzione SYNC sincronizza la fine del tempo di cottura. Anche se i due cestelli hanno tempi e temperature diverse, la friggitrice farà in modo che tutto sia pronto nello stesso istante. Niente più cibo freddo in tavola!
La funzione DUAL copia le impostazioni su entrambi i cestelli per grandi quantità dello stesso piatto.

Metti il pollo nel cestello superiore e le patate sulla griglia inferiore dello stesso cestello. Ripeti nell'altro scomparto con vari contorni, e la cena che accontenta tutti i palati/gusti è pronta!

Anche se c’è molto spazio, l'aria deve circolare. Usa le griglie in dotazione per sollevare il cibo e garantire una cottura uniforme a 360°

Sebbene cucini senza olio, una spruzzata (puff) di olio d'oliva sulle verdure o sulle cotolette panate regala quel colore dorato irresistibile e più gusto e sapore alle pietanze

Nello stesso cestello, mettendo la carne nella griglia divisorio superiore e le verdure in quella inferiore, i succhi della carne coleranno leggermente sulle verdure insaporendole naturalmente!