El ritmo de tu vida

*Prueba de duración de la batería realizada por el fabricante, datos de prueba basados en simulaciones de situaciones reales. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso, el nivel de carga y los factores ambientales.
*Datos de la prueba de cancelación del ruido del viento proporcionados por los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar con el uso.
*Descarga la aplicación Xiaomi Earbuds para ajustar el balance de audio.

Diafragma dinámico de gran tamaño (14,2 mm)

Woofer potente

Acústica de calidad

El diafragma dinámico de gran tamaño (14,2 mm) y los ajustes precisos de Xiaomi Acoustic Lab han mejorado el woofer para ofrecer una experiencia sonora espectacular.

Reducción de ruido con doble micrófono para una voz más clara*

Filtra el ruido ambiental

Disfruta de llamadas nítidas e inteligentes

El algoritmo de cancelación de ruido de doble canal puede generar un efecto de cancelación del ruido del viento hasta 4 m/s* para las llamadas. En combinación con la tecnología de reducción de ruido con doble micrófono, reduce eficazmente el ruido ambiental para que puedas disfrutar de llamadas más claras, tanto en espacios interiores como exteriores.

*Los datos sobre la cancelación del ruido del viento durante las llamadas proceden de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar dependiendo de la forma de la oreja, los hábitos de uso, cómo lleves los auriculares, etc.

Hasta 30 horas de duración de la batería*

Sonido de gran calidad durante todo el día

Escucha hasta 6 horas de música con una sola carga de los auriculares o combínalos con el estuche de carga para poder usarlos durante hasta 30 horas. Deja de preocuparte por la batería. Disfruta de hasta 1 hora de reproducción con tan solo 10 minutos de carga. Disfruta de un sonido musical excepcional sin interrupciones.

90 canciones*

Escucha continua

3 películas*

Reproducción continua
*El cálculo de los datos se basa en canciones de 4 minutos de duración, con el volumen al 50 % y la batería de los auriculares al 100 %. Los efectos y la experiencia reales pueden variar en función del método y el entorno de la prueba. Consulta el producto real para obtener más información.
*El cálculo de los datos se basa en películas de 2 horas de duración, con el volumen al 50 % y la batería de los auriculares al 100 %. Los efectos y la experiencia reales pueden variar en función del método y el entorno de la prueba. Consulta el producto real para obtener más información.

Cinco ajustes de ecualización integrados

Cambia fácilmente

Adapta la escucha a tus preferencias

Los cinco ajustes de ecualización integrados se adaptan a tus necesidades de escucha para distintas situaciones. Para cambiar de ajuste, solo tienes que acceder a la aplicación Xiaomi Earbuds y tocar un botón. Disfruta de un ritmo de batería potente y dinámico en el modo de mejora de los graves. Supera los límites del volumen y disfruta de una experiencia de escucha excepcional en el modo de potenciación del volumen.
Estándar
Mejora de los agudos
Mejora de los graves
Mejora de la voz
Potenciación del volumen

Diseño ligero y semiinterno

Escucha sin restricciones

Comodidad sin tensiones

El diseño ergonómico y semiinterno con forma arqueada equilibra con eficacia el peso de los auriculares dentro y fuera de la oreja para que disfrutes de un ajuste cómodo y sin tensiones. Al ajustarse firmemente a la oreja, proporcionan una experiencia de escucha sin restricciones.

Color

Elegancia y versatilidad

Un accesorio de moda portátil

Por primera vez, los auriculares están disponibles en color azul y rosa con una franja decorativa brillante. En combinación con la tapa transparente del estuche, rezuman vitalidad y te mantienen de buen humor durante todo el día. El diseño curvado de las esquinas del estuche transmite sensaciones visuales más estilizadas. Sencillez, elegancia y tamaño compacto con un estilo que cabe en la palma de la mano.

Más detalles, gran calidad

Pulsa para activar* el asistente de voz

Mantén pulsado un auricular durante 2 segundos para activar el asistente de voz. Llama a tu asistente de voz en cualquier momento para abordar con presteza las tareas diarias.

*El asistente de voz solo está disponible si es compatible con el dispositivo conectado.

Bluetooth® 5.4

La latencia ultrabaja de 90 ms* es más rápida y estable

Rapidez de conexión

Facilidad para emparejar y rapidez de manejo

Clasificación IPX4*

Deja de preocuparte por los daños que puedan causar las salpicaduras de agua al hacer deporte o ir de viaje

Admite el audio espacial en el smartphone*

Una experiencia de audio envolvente que te hace sentir como si estuvieras ahí

Conexión rápida

Conserva registros de las conexiones con otros dispositivos y olvídate de tener que volver a emparejarlos

Google Fast Pair*

Abre la tapa para que salgan los auriculares y toca para conectar
Con un solo toque, los Redmi Buds 6 Active se pueden emparejar rápidamente y sin esfuerzo con tus dispositivos Android* a través de Bluetooth. Incluso podrás saber dónde dejaste los auriculares por última vez.

Detecta automáticamente los dispositivos cuando la tapa del estuche esté abierta y conéctalos con solo tocar el mensaje emergente


Personaliza los auriculares a tu manera

Descarga la aplicación Xiaomi Earbuds para personalizar los controles táctiles de los Redmi Buds 6 Active. Tú tienes el control: ajusta la configuración para disfrutar de una experiencia auditiva óptima e instala actualizaciones de firmware en línea.
Todavía te quedan muchas funciones por descubrir.

*Las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos y podrían no representar el producto con exactitud. Los parámetros del producto se indican solo como referencia. Algunos parámetros del producto pueden variar debido a factores externos, como el entorno o las diferencias en los sistemas de los smartphones. Consulta el producto real para conocer los detalles.
*Condiciones de la prueba de duración de la batería: nivel de batería de los auriculares al 100 %, volumen al 50 % y códec Bluetooth ajustado en SBC. La batería de los Redmi Buds 6 Active se descargó completamente mientras se reproducía el audio, hasta que uno de los auriculares dejó de funcionar. Los datos de carga y duración de la batería de los auriculares se obtuvieron de las pruebas realizadas en los laboratorios internos de Xiaomi. El tiempo de uso real puede variar en función de las condiciones de uso, el nivel de carga y los factores ambientales. Asegúrate de que el puerto de carga no esté húmedo ni contenga cuerpos extraños antes de cargar los auriculares.
*Condiciones de la prueba de carga: nivel de batería del estuche de carga no inferior al 20 %, volumen al 50 % y códec Bluetooth ajustado en SBC. Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar ligeramente en función del entorno de prueba y el estado del dispositivo. Consulta el producto real.
*Modelos de smartphone compatibles con baja latencia de 90 ms: Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13. Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar en función del entorno. Consulta el producto real. Se están adaptando más modelos. Mantente alerta.
*La baja latencia de 90 ms representa el retardo desde que los auriculares reciben el audio del smartphone hasta que lo reproducen.
*Google Fast Pair se desactivará durante 5 minutos si se cancela 3 veces seguidas. Si la opción está desactivada, espera 5 minutos antes de volver a intentar el emparejamiento a través de Google Fast Pair.
*Los usuarios de Android 6.0 y versiones posteriores pueden acceder a la aplicación Xiaomi Earbuds a través de Google Play. Los usuarios de iOS 14.0 y versiones posteriores pueden acceder a la aplicación Xiaomi Earbuds a través de la App Store de iOS. Aplicación Xiaomi Earbuds (versión Android 1.20.0 y posteriores, versión iOS 1.11.0 y posteriores)
*En todos los dispositivos Android compatibles que ejecutan los servicios de Google Play 11.7+ con retrocompatibilidad con Marshmallow (Android 6.0).
*Prueba IPX4 de resistencia al agua: los auriculares pasaron la prueba realizada por TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch. El número de informe de la prueba es 704202403328-00. Los resultados de la prueba demostraron que se cumplen las normas IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 y EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013. La clasificación IPX4 se aplica a los auriculares, no al estuche de carga. No utilices los auriculares cerca de agua caliente (por ejemplo al bañarte o darte una ducha). Intenta no utilizar los auriculares al hacer ejercicio de alta intensidad, ya que el sudor podría dañar el dispositivo. Este producto es a prueba de salpicaduras y resistente al agua en el momento de la compra. Sin embargo, estas propiedades no son permanentes y pueden reducirse con el tiempo debido al uso y al desgaste diarios. La garantía no cubre los daños provocados en el dispositivo por la inmersión en líquidos.
*La función de audio espacial solo se puede activar en un smartphone. Modelos de smartphone compatibles: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Ultra. Se están adaptando más modelos. Mantente alerta.
*La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Xiaomi se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
*Los ajustes de gestos solo están disponibles en la aplicación Xiaomi Earbuds.