Ariete 4618, Airy Fryer XXL, Friggitrice ad Aria, 5,5 Litri, Frigge Senza Olio 2,5 kg di Patatine, 1800 Watt, Nero

Cosa si può cucinare con la friggitrice ad aria?

Con la friggitrice ad aria Airy Fryer XXL di Ariete puoi friggere qualsiasi pietanza, anche in grande quantità, utilizzando un solo cucchiaio di olio per ottenere fritture sane e gustose allo stesso tempo. Grazie al cestello XXL da 5,5 litri con Airy Fryer XXL di Ariete potrai cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte in una sola volta! Patatine fritte, ma non solo, anche crocchette, pesce, carne e tanti altri alimenti impanati, sia surgelati e pronti da friggere, che freschi e appena impanati, grazie alle 7 modalità di cottura preimpostata.
Come funziona la friggitrice ad aria?
La friggitrice ad aria cuoce grazie all’aria ad alta temperatura, fino a 200°, che circola alla massima velocità e a 360° all’interno della camera di cottura e garantisce una distribuzione uniforme del calore al suo interno. E’ proprio l’aria calda che consente una cottura omogenea delle pietanze e la formazione di una croccante crosticina all’esterno, che non ha niente da invidiare alla frittura tradizionale. Grazie all’aria calda, non ci sarà bisogno di aggiungere tanto olio per ottenere un fritto gustoso, perché ne basterà un semplice cucchiaio, in questo modo porterai in tavola cibi più leggeri, ma gustosi per tutta la famiglia. Airy Fryer XXL cuoce velocemente, in modo sano e in grande quantità, ma i suoi vantaggi non sono finiti qui! La friggitrice ad aria evita fumo e cattivi odori in casa: quando preparerai fritture di pesce o carne, non dovrai preoccuparti dell’odore di fritto, perché la cottura ad aria di Airy Fryer XXL non rilascia l’odore di fumo tipico delle friggitrici ad olio. Infine, la friggitrice ad aria è facile da pulire grazie al cestello estraibile antiaderente e ha un basso impatto ambientale, perché non produce olio esausto, che rappresenta uno dei rifiuti che si smaltiscono più difficilmente in circolazione.

Come funziona la tecnologia ad aria per friggere?

Fritto con un solo cucchiaio di olio
La frittura piace veramente a tutti, grandi e bambini, ma non sempre rappresenta un’opzione salutare per tutta la famiglia. Friggere con l’olio infatti aumenta la quantità di grassi saturi presenti nei cibi, rendendoli molto calorici e difficilmente digeribili. La frittura ad aria evita l’utilizzo di olio (ne basterà un solo cucchiaio!) ma senza rinunciare alla croccantezza tipica della frittura.
Friggi senza odori in casa
Frittura sì, cattivi odori no!
Con la friggitrice ad aria friggi qualsiasi alimento, senza fumo e senza lasciare un fastidioso odore di fritto in casa tipico delle friggitrici ad olio. L’aria ad alta temperatura infatti circola all’interno della friggitrice ad aria, cuocendo velocemente e senza grassi, senza far uscire all’esterno fumo e odori.
Friggere ad aria fa bene alla salute e all’ambiente
Per friggere con la friggitrice ad aria non hai bisogno di olio e quindi non produci olio esausto, un rifiuto altamente inquinante e difficile da smaltire. Inoltre grazie al cestello estraibile antiaderente, è facile da pulire dopo ogni utilizzo.

Patatine fritte, frittura di pesce, polpette senza grassi e senza cattivi odori

Frittura di pesce con friggitrice ad aria
Per una frittura di pesce buona come al ristorante, la friggitrice ad aria è la soluzione. Potrai friggere il pesce congelato e pronto per la cottura, ma anche impanare il pesce fresco e cuocerlo direttamente in Airy Fryer XXL, ottenendo un fritto light, sano e genuino.
2,5 kg di patatine fritte con Airy Fryer XXL
Se hai voglia di patatine fritte ma leggere, la friggitrice ad aria è indispensabile. Otterrai tutta la croccantezza delle patatine fritte in olio, sia in versione chips tagliando delle fette sottili di patate fresche, che in versione stick, friggendo ad aria le patatine surgelate.
Frittura extralarge per tutta la famiglia
La dimensione extra large del cestello di Airy Fryer XXL è pensato per cuocere in una sola volta una grande quantità di pietanze, per accontentare anche le famiglie più numerose. Con questa friggitrice ad aria potrai cuocere fino a 2,5 kg di patatine fritte insieme.

Scheda tecnica


Potenza1800 Watt
Capacità5,5 L
Timer60 minuti
Dimensioni prodotto39.00 cm x 22.50 cm x 37.50 cm
Peso prodotto5.28 Kg