1. Der Prozentsatz basiert auf dem Gewicht des Kunststoffs. Basierend auf einer internen Analyse, Februar 2025.
2. Wi-Fi 7-zertifizierte Produkte werden im Laufe des Jahres 2024 gemäß dem Wi-Fi Alliance-Zertifizierungsplan eingeführt. Wi-Fi 7 erfordert die neueste Wi-Fi Alliance-Zertifizierung, einen Windows HLK-zertifizierten Gerätetreiber, ein Hardwareupdate, eine unterstützte Windows-Betriebssystemversion und einen kompatiblen Router. Die Wi-Fi 7-/6E-Konnektivität (6 GHz) mit Windows 11 ist begrenzt und nutzt die Geschwindigkeiten von Wi-Fi 6E/6 der vorherigen Generation, bis Treiber verfügbar sind und die Hardwarenachfrage zunimmt. Ubuntu OS unterstützt Wi-Fi 7 nicht und arbeitet in der Wi-Fi 7-Konfiguration mit Wi-Fi 6E/6-Geschwindigkeiten. Router müssen separat erworben werden. Wi-Fi 7-/6E-Konnektivität (6 GHz) ist nur an ausgewählten Standorten verfügbar. Bei Fragen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter. Die Version der Bluetooth-Wireless-Karte kann je nach Betriebssystem Ihres Computers abweichen.
3. Dell Pro 14 bietet 5 % mehr Bildschirmfläche als der Vorgänger (Latitude 3450) bei gleicher Stellfläche. Basierend auf einer internen Analyse, November 2024.
4. Das maximale Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 89,8 % entspricht Dell Pro 16 mit FHD+-Display. Basierend auf internen Tests von Dell, November 2024.
5. Dell Pro 14 (PC14250) hat ein um 10 % geringeres Ausgangsgewicht im Vergleich zum Latitude 3450. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, März 2025.
6. Basierend auf einem Test mit dem Benchmarktest Mobile Mark 2025 zur Akkulaufzeit mit Dell Pro 14 mit ARL U5-225U, 16 GB RAM, 512-GB-PCIe-SSD, Windows 11, 400 cd/m² und 55-Wh-Akku, März 2025. Weitere Informationen zu diesem Benchmark-Test finden Sie unter www.bapco.com(auf Englisch). Die tatsächliche Akkulaufzeit kann deutlich unter den Testergebnissen liegen und variiert je nach Produktkonfiguration und -einsatz, Software, Nutzung, Betriebsbedingungen und Energiemanagementeinstellungen sowie weiteren Faktoren. Die maximale Akkulaufzeit nimmt mit der Zeit ab. Die angegebene Wattstundenzahl (Wh) sagt nichts über die Akkulaufzeit aus.
7. Getestet wurde ein Dell Pro 14 mit Intel® Core™ U3-100U der 14. Generation, UMA-Grafikkarte, 8 GB RAM, 256-GB-PCIe-SSD, FHD+-Display, Windows 1124H2 und 45-Wh-Akku. Getestet wurde ein Latitude 3450 mit Intel® Core™ i3-1315U der 13. Generation, UMA-Grafikkarte, 8 GB RAM, 512-GB-PCIe-SSD, FHD-Display, Windows 1123H2 und 42-Wh-Akku. Die Tests wurden im Februar 2024 auf Basis des Benchmarktests SYSmark 25 durchgeführt.
8. Getestet wurde ein Dell Pro 14 mit Intel U7-265U, UMA-Grafikkarte, 32 GB RAM, 1 TB PCIe-SSD, FHD+-Display, Windows 1124H2 und 55-Wh-Akku. Getestet wurde ein Latitude 5450 mit Intel U7-265U, UMA-Grafikkarte, 16 GB RAM, 256 GB PCIe-SSD, FHD-Display, Windows 1123H2 und 54-Wh-Akku. Basierend auf Tests mit dem Benchmarktest Procyon AI Computer Vision – OpenVINO im März 2025.
9. Getestet wurde ein Dell Pro 14 mit Intel® Core™ U3-100U der 14. Generation, UMA-Grafikkarte, 8 GB RAM, 256-GB-PCIe-SSD, FHD+-Display, Windows 1124H2 und 45-Wh-Akku. Getestet wurde ein Latitude 3450 mit Intel® Core™ i3-1315U der 13. Generation, UMA-Grafikkarte, 8 GB RAM, 512-GB-PCIe-SSD, FHD-Display, Windows 1123H2 und 42-Wh-Akku. Die Tests wurden im Februar 2024 auf Basis des Benchmarktests PCMark 10 durchgeführt.
10. Dell Pro 14 bietet 5 % mehr Bildschirmfläche als der Vorgänger (Latitude 3450) bei gleicher Stellfläche. Basierend auf einer internen Analyse (November 2024).
11. Das maximale Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 89 % entspricht Dell Pro 16 mit FHD+-Display. Basierend auf internen Tests von Dell, November 2024.
12. Wi-Fi 7-zertifizierte Produkte werden im Laufe des Jahres 2024 gemäß dem Wi-Fi Alliance-Zertifizierungsplan eingeführt. Wi-Fi 7 erfordert die neueste Wi-Fi Alliance-Zertifizierung, Windows HLK-zertifizierte Gerätetreiber, ein Hardwareupdate, eine unterstützte Windows-Betriebssystemversion und einen kompatiblen Router. Die Wi-Fi 7/6E-Konnektivität (6 GHz) mit Windows 11 ist eingeschränkt, sodass die vorherige Generation von Wi-Fi genutzt wird, bis Treiber verfügbar sind und die entsprechende Hardware etabliert ist. Das Ubuntu-Betriebssystem unterstützt Wi-Fi 7 nicht und arbeitet in der Wi-Fi 7-Konfiguration mit Wi-Fi 6E-/6-Geschwindigkeiten. Router müssen separat erworben werden. Wi-Fi 7/6E-Konnektivität (6 GHz) ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar -->https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e(auf Englisch). Bei Fragen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter. Die Version der Bluetooth-Wireless-Karte kann je nach Betriebssystem Ihres Computers abweichen.
13. Gilt für Dell Pro, Dell Pro Plus und Dell Pro Premium Laptops, die ab 2025 erhältlich sind. Basierend auf einem internen Vergleich der Lötverbindung am Latitude 7450 im Vergleich zu den Testdaten der Schraubverbindung des Dell Pro Premium Laptops bei wiederholter axialer Standardbelastung und einem Standardschraubdrehmoment in mehrere Richtungen. Neue Konstruktion des USB-C-Anschlusses mit Schraubverbindung für einfachere Reparaturen und verbesserte Haltbarkeit. Hinweise zum Austausch des USB-C-Anschlusses finden Sie in den Serviceinformationen.
14. Basierend auf einer internen Analyse, November 2024. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net(auf Englisch).
15. Basierend auf einer internen Analyse vom November 2024. PCR-Kunststoff: 98 % im Akkurahmen, 50 % im Rahmen der Blende und 30 % im Lautsprechergehäuse; recyceltes Kobalt: 50 % im PC-Akku (40 Wh und 60 Wh); recyceltes Magnesium: 90 % im Deckel, in der Handauflage und in der Bodenabdeckung; biobasierter Kunststoff: 46 % in den Stoßfängern.
16. Enthält bis zu 94,1 % recycelte Materialien und 6,3 % erneuerbare Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausgenommen sind optionale Artikel, die der Bestellung hinzugefügt und im selben Karton versendet werden.
17. Diese Einstufung basiert auf einer internen Analyse von Dell vom Oktober 2024. Gilt für PCs mit Intel Prozessoren. Nicht alle Funktionen sind bei allen PCs verfügbar. Einige Funktionen müssen zusätzlich erworben werden. Validiert von Principled Technologies. Vergleich der Sicherheitsfunktionen, April 2024. Dell PCs sind die am besten zu managenden PCs. Dieses Ergebnis basiert auf einem Vergleich der Systemmanagementfunktionen von Dell Update-Prozessen, der Funktionen der Dell Manageability-Lösung und der Integrationen für Managementlösungen von Drittanbietern mit den von Mitbewerbern angebotenen Updateprozessen, Systemmanagement-Lösungsfunktionen und Integrationen für Managementlösungen von Drittanbietern. Managementlösung von Drittanbietern: Microsoft Intune muss separat erworben werden. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Januar 2025.
18. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Oktober 2024. Gilt für PCs mit Intel Prozessoren. Nicht alle Funktionen sind bei allen PCs verfügbar. Einige Funktionen müssen zusätzlich erworben werden. Validiert von Principled Technologies. Vergleich der Sicherheitsfunktionen, April 2024.
19. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, April 2023.
20. Von Dell Financial Services L.L.C. bzw. einem Affiliate oder Beauftragten („DFS“) für qualifizierte Kunden bereitgestellte und verarbeitete Zahlungslösungen. Es kann sein, dass die Angebote in bestimmten Ländern nicht verfügbar sind oder variieren können. Soweit verfügbar, können Angebote ohne Vorankündigung geändert werden und unterliegen der Produktverfügbarkeit, dem geltenden Recht, der Kreditgenehmigung, der von DFS bereitgestellten und für DFS akzeptablen Dokumentation und können einer Mindesttransaktionsgröße unterliegen. Die Angebote sind nicht für den persönlichen, familiären oder häuslichen Gebrauch verfügbar. Dell Technologies und das Dell Technologies Logo sind Marken von Dell Inc. Für Transaktionen mit staatlichen oder öffentlichen Stellen können Einschränkungen und zusätzliche Anforderungen gelten. Dell APEX PCaaS: Am Ende des Vertrags können KundInnen den Vertrag verlängern oder die Geräte an DFS zurückgeben.
21. Gilt für die Copilot+-Geräteklasse. Basierend auf internen Tests von Microsoft.
22. Erfordert die Anmeldung in einem Microsoft-Konto.
23. Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration und von fertigungsbedingten Unterschieden.