Unidad de teclado con homologación FIPS 140-3 de Nivel 3

Unidad Flash USB de la serie Kingston IronKey Keypad 200

Validación FIPS 140-3 de Nivel 3 con cifrado basado en hardware XTS-AES de 256 bits

Kingston® IronKey™ Keypad 200 consta de unidades USB Tipo A y Tipo C®* cifradas por hardware e independientes de SO con teclado para introducir el PIN. La serie KP200 tiene la validación FIPS 140-3 de Nivel 3 para seguridad de nivel militar con mejoras que elevan todavía más las cotas de protección de datos e incorpora el cifrado XTS-AES de 256 bits basado en hardware. Su circuito está recubierto por una capa de resina epoxi especial que hace prácticamente imposible retirar componentes sin dañarlos; este resistente epóxido impide los ataques contra componentes semiconductores.


KP200 incorpora el cifrado XTS-AES de 256 bits basado en hardware. Dispone también de la homologación FIPS 140-3 de Nivel 3 (pendiente) para seguridad de grado militar, con mejoras que elevan todavía más las cotas de protección de datos. Sus circuitos estás cubiertos por una capa de epóxido especial que hace virtualmente imposible retirar componentes sin dañarlos; este resistente epóxido impide los ataques contra los componentes semiconductores.


  • Homologación FIPS 140-3 de Nivel 3 validada, la más avanzada protección de grado militar
  • Independiente de dispositivo y SO
  • Opción Multi-PIN (Admin y usuario)
  • Opción de Solo lectura global o de una sesión

La unidad está diseñada de tal manera que todo intento de manipulación resulte evidente y alerte a los propietarios. Incorpora asimismo protección contra ataques de fuerza bruta para adivinar contraseñas, y protección contra BadUSB con firmware de firma digital. El teclado alfanumérico está revestido de una capa de polímero que protege las teclas y oculta la pulsación de las mismas mediante el análisis de las huellas dactilares sobre las mismas.


KP200 utiliza una batería recargable integrada que puede emplearse para desbloquear primero la unidad sin utilizar ningún software para, a continuación, insertarla en cualquier dispositivo compatible con un dispositivo de almacenamiento masivo USB tipo A. Esto posibilita una mayor flexibilidad entre diversos tipos de plataformas y sistemas operativos.


Con la opción Multi-PIN (Admin/Usuario), el teclado puede emplearse para configurar un PIN alfanumérico fácil de recordar, pero difícil de adivinar, para el Administración y el usuario. El Administrador puede restablecer un PIN de usuario y permitir el acceso a la unidad en caso de olvidarse el PIN, o bien si la unidad queda bloqueada tras alcanzar el número máximo de 10 intentos de inicio de sesión del usuario. Con los PIN de Administrador y usuario habilitados, KP200 bloqueará el PIN de usuario tras 10 intentos fallidos de inicio de sesión; si el PIN de Administrador se introduce erróneamente 10 veces consecutivas, la protección contra ataques de fuerza bruta ciberborrará la unidad, eliminará los datos para siempre y la pondrá a cero.


Además, la unidad dispone de dos niveles de modos de Solo lectura (o Protección contra escritura): un modo Global que puede configurar el Administrador, y un modo de una sola sesión, que puede ser configurado por el usuario. Los modos de Solo lectura pueden proteger la unidad contra el malware de sistemas desconocidos. Además, el Administrador puede cargar contenidos y establecer el modo de Solo lectura global, de modo que el usuario pueda acceder a los datos pero no modificarlos.


Tanto las unidades KP200 de 512GB como las KP200C con capacidades de 64GB a 512GB ofrecen un rápido rendimiento de doble canal.

Certificación FIPS 140-3 de nivel 3 validada, certificado n.º 5133

KP200 es compatible con la especificación de seguridad FIPS 140-3 de Nivel 3 de grado militar publicada por el NIST. Se trata de una versión perfeccionada de las especificaciones FIPS 140-2, que viene a reforzar las funciones de seguridad y resistencia a las manipulaciones.

Incluye el cifrado XTS-AES de 256 bits y protege contra ataques de fuerza bruta y [BadUSB] con firmware firmado digitalmente. Su circuito está recubierto por una capa de resina epoxi especial que hace prácticamente imposible retirar componentes sin dañarlos; este resistente epóxido impide los ataques contra componentes semiconductores.

Independiente de dispositivo y de SO

Al utilizar el KP200 una batería recargable integrada, el teclado puede emplearse para desbloquear la unidad sin utilizar ningún software para, a continuación, insertarla en cualquier dispositivo compatible con un dispositivo de almacenamiento masivo USB tipo A o tipo C. Esto posibilita una mayor flexibilidad entre diversos tipos de plataformas y sistemas operativos.

Opción multi-PIN

Los usuarios tienen la opción de configurar un modo Usuario o Admin/Usuario. El Administrador puede utilizarse para restablecer un PIN de usuario y permitir el acceso a la unidad en caso de olvidarse el PIN, o bien si la unidad queda bloqueada tras alcanzar el número máximo de 10 intentos de inicio de sesión del usuario.

Modos de sólo lectura global y de sesión (Protección contra escritura)

Tanto el administrador como el usuario pueden configurar el modo de Sólo lectura en cada sesión para proteger a la unidad contra el malware de sistemas desconocidos. Además, el administrador puede establecer el modo de Sólo lectura global, que configura la unidad en modo de Sólo lectura hasta que

sea reconfigurada.

* USB tipo C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.